结果:找到"5G 彩光模块 25G光模块 10G光模块",相关内容1000条
- 5G通信光模块需要满足哪些条件?
- 随着物联网、大数据和云计算技术的飞速发展,信息交互所需要的传输量呈现出爆炸式的增长,其中半导体激光器作为支撑光学通信发展的基础部件,其机构也在不断被优化,以满足现代通信的需求。5G基站相比4G基站而言发生了一些变化,从4G的BBU、RRU两极结构演进到5G的集中单元(CU)、分布单元(DU)和有源天线处理单元(AAU)的三级结构,进而衍生出前传、中传、回传3个网络。5G的概念提出后,对光模块的需求大幅度增加,这个需求主要体现在两个方面,一方面是对光模块数量上的需求,除了传统前传和回传的光模块需求,现在在中传环节也需要增加新的光模块;另一方面是对光模块速率的需求,4G前传和回传所用到的是10G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-05 16:59:00
- 关于5G网络传输的必需品,看完这篇你就都懂了
- 在5G网络的建设中,光模块是5G网络的基础构建单元,在网络建设成本中占比大,是5G低成本、广覆盖的关键要素。5G网络承载网分前传、中传、回传,前传指的是有源天线处理单元(AAU)与分布单元(DU)间的连接,中传指的是分布单元(DU)与集中单元(AU)间的连接,回传指的是集中单元(CU)与核心网的连接。接下来易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下关于5G承载网前传、中回传所需要的光模块类型。一、前传光模块1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为(0°C~70°C),含eCPRI接口。通过搭配多模跳线OM3传输距离可达70M;...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 50G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 18:21:00
- 盘点5G网络中回传光模块的类型
- 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 50G光模块 100g光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
- 盘点25G光模块的类型及应用
- 2020年,5G开始踏上商用的旅程,25G光模块现在已经广泛应用于5G信号基站的建设中。在4G时代,前传网络主要用的是单模10G光模块,而进入到5G时代,25GSFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,具有更高的端口密度和较少的交换机和线缆数量,因而广泛应用于5G前传基站的建设中。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下25G光模块的种类以及应用。一、25GBase-SR标准1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为0°C~70°C,发送光功率为发送光功率为-8.4至+2.4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-27 16:52:00
- 50G光模块在5G中的应用
- 目前,5G已经开启商业化进程,但复杂的承载方案导致对应的承载光模块种类也随之增加。对5G前传而言,在速率方面,AAU在引入eCPRI协议标准后,前传25G速率已经成为各设备厂家的标准,也正因如此,承载网络的速率会根据各层的收敛比来考虑速率标准,最后得出中传用50G速率的光模块是最具性价比的选择。至于为什么要采用WDM和BIDI技术,是因为考虑到光纤铺设的难度,采用这两种技术可以提高现有光纤的利用率。现阶段,50G和25G光模块是移动、联通、电信承载网建设中接入层的最主要需求。其中25G双纤双向光模块生产链已经很成熟了,但是50GPAM4光模块在国内还处于报批阶段,其标准还在制定的过程中。5G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-23 18:30:00
- 5G前传—25GDWDMSFP28光模块
- 在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25GCWDM和25GDWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25GDWDMSFP28光模块。25GDWDMSFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25GDWDMSFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。产品特征:◆采用可热插拔的SF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 DWDM光模块 SFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-06 16:58:00
- 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
- 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩光模块 25G光模块 10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
- 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
- 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 DWDM光模块 SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
- 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
- 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 10G光模块 万兆光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
返回